22.02.2023 16:09 | |
Beigetreten: 01.11.2022 Letzter Bes: 24.09.2023 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Guten Tag Ich habe folgendes Problem mit der Auswertung der PT1000 Fühler an der AM2 RDT. Zu Erst die Systemgrundlagen Logo! Softcomfort 8.3, LOGO 6ED1052-1MD08-0BA1, 1x DM8, 2x AM2 RTD. Leider zeigen die Auswertungen immer negative Werte, Siehe PrintScreen in der Beilage. Die Fühler sind direkt an der Logo angeschlossen. Was mich Stutzig macht: Der Messbereich der PT1000 Fühler ist angegeben mit -35 bis 50° bzw bei einem anderen -35 bis 90°. Datenblätter der Fühler und Logo-Programm liegen dem ZIP bei! Kann mir jemand weiterhelfen? Herzlichen Dank. Grüsse Yves Dateianhanglogo_am2_rtd_negativ.zip (178 Downloads) |
Folgen Sie uns auf