30.01.2024 10:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 33855 Bewertung: (4210)
|
Hier mal ein Vorschlag zur Richtungserkennung und Zählung.
DateianhangRichtungserkennung_FS4.zip (560 Downloads) |
30.01.2024 13:15 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 349 Bewertung: (34) |
Hallo, Ixo65. Da ist dir wohl ein Fehler unterlaufen, du willst mit einem Analog-MUX zählen. Hllo, Vimefahrer Hier sind zwei Beispiele. Das Beispiel 2 führt den schnellen eingang direkt auf den Zähler, so wird die Zählung nicht Zyklusabhängig, aber die Richtungsumschaltung schon. Ein möglicher Fehler wird sich im Bereich von 2x 0,4mm bewegen. Bei einer Forstmaschine sollte das Verkraftbar sein. DateianhangRichtungszählung.zip (94 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.02.2024 18:44 | |
Beigetreten: 29.01.2024 Letzter Bes: 20.02.2024 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo an alle, ich habe nun meine, leider negativen, Tests auf der Maschine hinter mir :(. Falls es euch interessiert, ich habe nun den wesentlichen Teil aus dem Code hier angehängt (und den Rest raus gelöscht) Lange Rede kurzer Sinn: wenn ich das Messrad langsam drehe funktioniert es, wenn ich es schnell drehe kennt sich die Logo nicht mehr aus. Zur besseren Vorstellung kann ich euch noch zeigen, um was es überhaupt geht: Bing-Video - hier sieht man ab 2:23 das Messrad schön in seiner Funktion (das graue Teil auf dem roten Kopf) Hätte jemand noch Vorschläge für mich? Mittlerweile bin ich doch schon ziemlich ratlos. Kann ich mir mit dem Programm "rund herum" die Logo verlangsamen / blockieren, dass ihr nicht mehr gearbeitet wird? Edit: was ich noch korrigieren muss: Der Ausschub, also wenn sich der Kopf auszieht, ist 50 cm, das Messrad hat einen Umfang von 32 cm, dh das Rad dreht sich ca 1,6 Mal. 2cm am Messrad bedeutet 1x low 1x high auf einem Sensor (bei den Sensoren hat das Rad einen Umfang von 16cm) Ich vermute mal, dass die Zeitdauer des Vorschubs ca 1 sec ist (?) dh ich habe eine Frequenz von 25 Hz / Sensor DateianhangVimek_20240205.zip (458 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Vimekfahrer am: 02/05/2024 19:01:22Zuletzt bearbeitet von: Vimekfahrer am: 02/05/2024 19:04:18 |
|
Folgen Sie uns auf