23.06.2009 13:09 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
An wen kann ich mich da wenden, der weiß, ob und wie man diesen Motorsanftanlauf betreiben kann? Servus |
23.06.2009 13:47 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Probier es doch einfach bei der Hotline von Siemens. Grüße |
24.06.2009 09:54 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Wenn ich aber den Beipackzettel anschaue, da ist ein einphasiger Motor abgebildet. |
17.07.2009 09:51 | |
Beiträge: 25 Bewertung:
|
Die Abbildung in der Betriebsanleitung bezieht sich auf den Sanftstartertyp 3RW30..-1AA.2 dieser ist ein Sanftstarter für 1ph-Motore somit ist das Schaltbild korrekt. Wie schon gesagt können die 3ph-Sanftstarter keine 1ph-Moter starten. Das einzige was man hier machen könnte dass man an nicht benutzten Phasen eine ""Pseudolast"" betreibt am besten 2 weitere Motore mit gleichen Strom und gleicher Last. Der Sanftstarter für 1-phasen-Motoren ist noch bis Geschäftsjahr 2009 / 2010 lieferbar. Die Abkündigung erfolgt zusammen mit den 3RW30 3-phasig. Für die Netzspannung 230V und eine Leistung von bis zu 1500W kann der 1-phasige Sanftstarter 5TT3441 als alternative angeboten werden. Link Katalog https://www.automation.siemens.com/cd-static/material/catalogs/e86060-k8220-a101-b1_08.pdf siehe Seite 8/28. |