17.10.2023 08:13 | |
Beigetreten: 17.10.2023 Letzter Bes: 02.11.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo sind neu und brauchen Hilfe! Wir programmieren auf Logo eine Sesselmarkierung (einer Seilbahn) für unser Projekt und nun haben wir ein Problem in unserem UDF. In diesem UDF sollte folgendes passieren: Wird einer der oberen 3 eingänge und der eingang ZÄHLER GST gesetzt gibt das jeweilige UND ein Signal auf das jeweilige RS welches dieses auf nächste UND haltet... Wenn nun der Eingang ZÄHLER AST gesetzt wird gibt das letzte UND aus und setzt den Ausgang...welcher direkt mir dem Reset von den RS Gliedern verbunden ist... Hier das Problem: das jeweilige RS resetet wie es soll in der UDF simulation, ABER nicht im Netzwerk- bzw. Diagram Modus! Hier steht der Ausgang an und bleibt obwohl er beim setzen des Ausganges schon lange wieder hätte abfahlen sollen weil sich ja das RS resetet und das UND nicht mehr ausgeben soll... Ich hoffe ihr versteht unser Problem und jemand kann uns helfen... Lg ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: felix_micheu4 am: 10/17/2023 08:23:14Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/17/2023 11:06:51Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.11.2023 07:12 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 02.11.2024 Beiträge: 3231 Bewertung: (501) |
Hallo, ich vermute ganz stark, felix_micheu4 ist im SPS-Forum als giga ohm unterwegs. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf