19.10.2008 13:26 | |
Beiträge: 241 Bewertung:
|
hallo nachbar hab dir was angehängt was den springenden temeraturwet im meldetext verhindert die filterzeit musst du mit dem takter einstellen gruss pepp DateianhangANALOGFILTER.zip (284 Downloads) |
21.10.2008 21:53 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo pepp, ich möchte nur darauf hinweisen, dass deine einfache Schaltung keinen FILTER darstellt, sondern lediglich ein Anzeigen (periodisch) willkürlich "herausgegriffener" Analogwerte. Die Schaltung stellt messtechnisch die Umsetzung einer reduzierten Abtastrate dar. Die Anzeige ist jedoch ungefiltert und kann (von den Werten her) ebenso "springen" wie die direkt angezeigten Werte von Ai, lediglich die Anzeigedauer wird durch die verringerte Abtastrate (mit dem Impulsgeber eingestellt) erhöht... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
22.10.2008 23:03 | |||
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo pepp, ja, ein Block zur Filterung wäre einer der "Wünsche" bzw. Erfordernisse an eine neue LOGO! Leider haben die Entwickler der 0BA6 nur an eine "Beruhigung" der Anzeige von Analogeingängen gedacht und diese bereitgestellt (wie auch imme diese tatsächlich arbeitet?). Unter
sind weitere "Wünsche" bzw. Erfordernisse an eine neue LOGO! angegeben und begründet... MfG Betel |
||
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|||
Folgen Sie uns auf