Industry Online Support
Technical Forum
20.05.2010 17:13 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Wenn ich gleiches auf dre TD Seite mache ..sprich mit beiden Finger alle Ltg berühre funzt es ... Jetzt sind Elektroniker gefragt!!!!! ..oder??? |
20.05.2010 17:50 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Noch einmal getestet ...es funzt wenn ich Masse un B+ mit en Fingern brühre |
20.05.2010 18:38 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Was meinst du mit B+ ? Wie Kolbtom schon geschrieben hat, braucht du nur 4 Adern und den Schirm. Mir scheint so als ob da Masse fehlt, Kabel mal durchmessen.... evtl. Kabelbruch in den Adern? Versuch es doch erst mal mit 5m, oder kürzer. DateianhangLogo-TD.pdf (173 Downloads) |
20.05.2010 18:42 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Ich habe die Lösung: Ich habe einen 1K Widerstand zwischen A&B gelötet und jetzt funzt`s ! |
20.05.2010 18:58 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
A und B ? Wir hatten eine 18m lange Leitung ausprobiert, ohne Widerstand, etc. ... aber schön, wenn es bei dir jetzt doch geht. |
20.05.2010 19:31 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Das sind die beiden Signaladern ...liegen auf PIN 3 und 8 am Stecker |
Folgen Sie uns auf