19.01.2023 08:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.11.2024 Beiträge: 34133 Bewertung: (4250)
|
Hier noch eine kleine Hilfe ... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.01.2023 12:14 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (208) |
Ich glaube, du machst das viel zu kompliziert. Habe mir mal das HMI-Tool installiert, dort kann man unter Properties direkt eine LOGO_TCP wählen und dann bei Ein- oder Anzeigefeldern auf dem Display direkt die Operanden auswählen, z.B. auch VW100 wie auf den Bildern im Anhang zu sehen. Du musst im VM-Mapping die gewünschten Werte zuordnen, also z.B. den On-Wert von einem Schwellwertschalter auf VW100 legen usw. Ich könnte mir vorstellen, dass das HMI die Werte dann direkt anspricht. Da es sich dabei um Parameter handelt, bleiben die auch netzausfallsicher gespeichert. Ich kann dir allerdings nicht sagen, ob du für diesen automatischen Zugriff das Display als Client oder Server einstellen musst, einfach mal ausprobieren. Eventuell muss die Verbindung auch noch in der Logo eingetragen werden. M.f.G. Scorp DateianhangACE.zip (193 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.01.2023 12:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.11.2024 Beiträge: 34133 Bewertung: (4250)
|
Das war doch genau das, was ich anfangs gefragt hatte. Ob dein HMI die V-Operanden kennt. |
Folgen Sie uns auf