07.06.2013 13:43 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 202 Bewertung:
|
Hallo zusammen, mit dem TIA Selection Tool steht euch ein kostenloser Konfigurator zur Verfügung, mit dem Ihr einfach und schnell eure Automatisierungsprodukte zusammenstellen könnt. Vorteile/Nutzen: -Einfaches Handling -Zeitersparnis und Transparenz bei der Planungs- und Konzepterstellung -Erstellung konsistenter Bestelllisten -Direkter Export der Bestelllisten in die Industry Mall -Detaillierter Produktvergleich -Abspeichern der Auswahlergebnisse als pdf- oder csv-Datei Weitere Informationen findet Ihr unter der TIA Selection Tool Homepage: Unter “Tutorials” werden die grundsätzlichen Bedienhinweise zum TIA Selection Tool erklärt www.siemens.de/tia-selection-tool Ihr könnt auch hier direkt das TIA Selection Tool starten: www.siemens.de/tia-selection-tool/start Gruß, KM_AS |
Zuletzt bearbeitet von: KM_AS am: 07.06.2013 14:18Zuletzt bearbeitet von: KM_AS am: 07.06.2013 13:47Zuletzt bearbeitet von: KM_AS am: 07.06.2013 13:46Zuletzt bearbeitet von: KM_AS am: 07.06.2013 13:44 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
07.06.2013 19:14 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Ist das identisch mit der Version im CA01 Katalog? |
02.07.2013 10:16 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 202 Bewertung:
|
Hallo zusammen, gibt es weitere Fragen zum TIA-Selection Tool?? Gruß, KM_AS |
07.08.2013 10:34 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1879 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 08:38:15~(‾▿‾)~ |
|
05.09.2013 10:13 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 12.06.2025 Beiträge: 137 Bewertung:
|
Das TIA Selection Tool ist auch im CA01 integriert. Unter Konfiguratoren kann man das TIA Selection Tool auswählen. Dieses müsste das gleiche sein welches Ihr unter dem oben stehenden Link findet, vorausgesetzt der CA01 ist aktuell! Das Tool ist super, alleine schon, weil man dadurch nicht mehr die Terminalmodule (bei einer ST200SP) vergessen kann, oder die falschen bestellt. Ich arbeite täglich mit dem TIA/Simatic Selection Tool! Für alle die mal "reingucken" wollen ist dieses Video vielleicht ganz interessant: http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/video/tia-selection-tool/tia-selection-tool_overview_1280x720_de.mp4 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
05.09.2013 15:31 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Danke, Jannes, für deine ausführliche und hilfreiche Antwort! |
25.09.2013 15:49 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Das Selection Tool ist eine gute Sache! Leider erscheinen die aktuellen Preise nicht auf dem Bildschirm. Gibt es da eine Lösung? |
19.10.2016 12:47 | |
Beigetreten: 23.10.2013 Letzter Bes: 26.08.2025 Beiträge: 122 Bewertung:
|
Hallo, Sie müssten uns die Projekte mal zusenden. Kontaktdaten kommen per private Nachricht. |
19.10.2016 14:41 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, wohin soll ich die Projekte senden ? Gruß LK |
08.12.2016 13:58 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Vielen Dank |
18.01.2017 16:10 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Und????? |
19.01.2017 10:41 | |
Beigetreten: 23.10.2013 Letzter Bes: 26.08.2025 Beiträge: 122 Bewertung:
|
Hallo, der Fehler ist behoben. Die korrigierte Version wird zum 1.2. veröffentlicht. Schöne Grüße |
Folgen Sie uns auf