16.04.2021 11:08 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 1402 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, uns erreichen immer wieder Fragen wie ein Upgrade im SIMATIC Automation License Manager durchgeführt wird Voraussetzung Zum Upgrade eines License Keys oder einer "alten Autorisierung" sind folgende Voraussetzugen erforderlich: ● Von der hochzurüstenden Software-Version benötigen Sie das CoL (Certificate of License) und den License Key oder eine "alte Autorisierung" auf einer Autorisierungs-Diskette. ● Von der Ziel-Version benötigen Sie das CoL und den Upgrade License Key ● Die License Keys bzw. die Autorisierungen müssen am lokalen Rechner erreichbar sein. – Wenn das Upgrade-Ziel ein License Key ist auf folgenden Ablageorten: License-KeyDatenträger bzw. Autorisierungs-Diskette, Laufwerk oder USB Memory Stick. – Wenn das Upgrade-Ziel eine Autorisierung ist: nur auf der Autorisierungs-Diskette. Lizenz-Upgrade durchführen Um ein Upgrade eines License Keys durchzuführen (im Weiteren nur License Key, auch wenn Quelle oder Ziel eine Autorisierung ist) gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Wählen Sie den Menübefehl "Ansicht > Verwalten". 2. Wählen Sie den Ablageort im Navigationsbereich, an dem sich der License Key befindet, für den das Upgrade ausgeführt werden soll. 3. Selektieren Sie im Objektbereich den License Key, für den das Upgrade ausgeführt werden soll. 4. Führen Sie den Menübefehl "License Key > Upgrade" aus. – Falls nur eine Möglichkeit zum Upgrade besteht, wird das Upgrade ohne weitere Anzeigen und Abfragen durchgeführt. – Falls mehrere Upgrade-Möglichkeiten gefunden werden, wird der Dialog "License Key Upgrade" geöffnet. – Selektieren Sie das auszuführende Upgrade und klicken Sie auf die Schaltfläche "Upgrade". Bei einem Upgrade von Lizenzen ist es wichtig, dass die Lizenz angewählt wird, die hochgerüstet werden soll. Nur dann funktioniert der Vorgang. Wenn nur das Upgrade ausgewählt wird, funktioniert das nicht. Weitere Informationen stehen im Handbuch des Automation License Manager bzw. in der Online Hilfe des aktuellen Automation License Manager Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf