24.06.2021 15:31 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 19.08.2024 Beiträge: 3044 Bewertung:
|
Hallo AutoGen_6423590, Dein Link führt zur Siemens Industry Mall, dem Katalog- und Bestellsystem für Automatisierungs- und Antriebstechnik. Das ist im Prinzip schon ein richtiger Weg. Allerdings ist dieser Weg Firmen-Kunden vorbehalten. Solltest Du ein Privatkunde sein, so müsstest Du den Weg über den Handel gehen. Hier gibt es beispielsweise die Möglichkeit über Conrad Electronic. Vor einer Bestellung sollte überlegt werden, welche Funktionen benötigt werden bzw. welche Geräte projektiert werden können. Dein Link führt zu SIMATIC STEP 7 Basic V16. Damit können nur Geräte der S7-1200 Familie sowie Basic Panels projektiert werden. Außerdem gibt es mit der V17 bereits eine neuere Version. Die Preise sollten sich auch im freien Handel nicht sonderlich erhöht haben. In der Lieferfreigabe TIA Portal V17 finden sich Informationen zu den Produkten der aktuellen Version. Am Anfang des Beitrages sind Links zu den Lieferfreigaben der einzelnen Produkte und dort finden sich üblicherweise Bestellinformationen (als Excel-Datei). Bei weiteren Fragen zu den Möglichkeiten wird Dir hier im Forum gerne geholfen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf