06.08.2023 21:06 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Hallo in die Runde, Zirkselbezüge sind bekanntlicher Weise nicht möglich. Dazu benötigt man einen Merker, Analogmerker oder eine arithmetische Funktion um dieses zu "durchbrechen". Allerdings ist mir bei der Durchsicht meiner Altprogramme genau so ein Zirkelbezug zwischen zwei Zählern aufgefallen. In der Simulation, als auch auf der Logo funktioniert dieses tadellos (siehe Bild 1). Desweiteren ist ein Kopieren und Einfügen der Zähler samt aller Zirkelbezüge problemlos möglich. Wenn man aber auf LSC 8.2.1 oder LSC 8.3.1 diese Verknüpfung aufbauen will, erscheint die Meldung, daß dieses nicht zulässig ist (siehe Bild 2). Will man aber eine solche Verbindung trotzdem aufbauen, muß man auf LSC 7.0 zurückgreifen, dieses dort speichern und mit der gewohnten Version öffenen. Anschließend kann man das Ganze bequem in sein Projekt einkopieren. Warscheinlich ist das ein weiterer Bug auf der "To-Do-Liste" von Siemens... Für alle die dieses nachvollziehen wollen füge ich ein Testprogramm bei. (Der Hardwaretest erfolgte auf einer 6ED 1052-1MD08-0BA0, FW 1.82.04) Gruß Ella_68 DateianhangProgrammplan1.zip (281 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.08.2023 18:50 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
|
26.08.2023 12:17 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung:
|
Hallo, Ella_68 Die Versenkung deiner Idee im Meer des Vergessens, wollte ich einfach nicht akzeptieren. Ich meine die Idee mit dem Zirkelbezug zweier Zähler zum Vergleich der Zählwerte größer der Marke 20 000, die die LOGO!-Vergleicher setzen. Deshalb habe ich deiner Idee eine Rettungsweste angezogen! Damit der raffinierte Kniff auch bei LOGOsoft_8.3 nicht untergeht! Gruß, Quirin DateianhangRettungsweste.zip (92 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf