8/9/2021 10:16 PM | |
Joined: 2/17/2020 Last visit: 6/29/2024 Posts: 28 Rating:
|
Boa tarde, gostaria de responder algumas perguntas a respeito da programação do NODE-RED com o S7 300 - SIMATIC MANAGER, estou estudando um vídeo [1] que explica apenas como configurar no TIA PORTAL, poderia me instruir se houver é qualquer configuração que deva ser feita no SIMATIC MANAGER para que seja possível a troca de dados ... NOTA - IOT2040 está fazendo ping em minha CPU e no google, mas quando eu programo em node-red 192.168.0.22 a conexão cai e não consigo abrir node-red novamente, então preciso usar o comando: cd /home/root/.node-red rm flows_iot2000.json Para limpar o fluxo e obter acesso ao nó -red novamente, gostaria de saber em qual porta agendo o fluxo de IOT? E se há alguma configuração a ser feita no SIMATIC MANAGER ?! Eu tenho IP 192.168.0.22 em ETH0 video [1] -https://www.youtube.com/watch?v=buuvrdR0OX4 [snip] OBRIGADO!!! NOTE - IOT2040 is pinging my CPU and google, but when I program on node-red 192.168.0.22 the connection drops and I can't open node-red again, so I need to use the command : cd /home/root/.node-red rm flows_iot2000.json To clear the flow and get access to node -red again, I would like to know which port I schedule the IOT flow on? And if there is any configuration to be done in SIMATIC MANAGER?! I have IP 192.168.0.22 on ETH0 video [1] - https://www.youtube.com/watch?v=buuvrdR0OX4 THANKS!!! AttachmentSIEMENS-20210810T072323Z-001.zip (364 Downloads) |
Last edited by: Jen_Moderator at: 08/10/2021 09:25:14Edited text for better reading. Removed links and added files as an attachment. |
|
Follow us on