17.09.2023 20:15 | |
Beigetreten: 21.07.2018 Letzter Bes: 29.11.2024 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo, Es geht um den Datentransfer zum AS-I Teilnehmer. Bzw um die Aufbereitung der 4 Bits. Den FB100 der das Programm enthält scheint es nurnoch schwer bis nicht mehr zu geben. Hat jemand vielleicht eine Idee wie man das möglichst einfach hinbekommt die Daten zu senden? Pdf im Anhang Dateianhang3SF4102_manual_LED_AS-i.pdf (129 Downloads) |
17.09.2023 20:17 | |
Beigetreten: 21.07.2018 Letzter Bes: 29.11.2024 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Die zweite dazugehörige PDF
DateianhangTransmission protocol_dots_eng.pdf (100 Downloads) |
Folgen Sie uns auf