28.10.2023 15:18 | |
Beigetreten: 17.11.2019 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 40 Bewertung: (0) |
Hallo wie kann ich mit der Logo eine Halbleiterrelais 3-32V DC anzusteuern mit der Logo 0-10V od 4-20V A ausgang was benötige ich noch dazu um auf die 3-32V DC zu komen. wer kann mir helfen. lg ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/30/2023 09:12:01Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.10.2023 15:58 | |
Beigetreten: 17.11.2019 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 40 Bewertung: (0) |
möchte einen heizstab 6kw regeln |
28.10.2023 16:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33954 Bewertung: (4221)
|
Damit regelst du aber nichts, du schaltest damit nur. |
28.10.2023 16:08 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 2286 Bewertung: (99) |
Hallo AutoGen_140266, vergesse nicht das Bauteil auf einen geerdeten Kühlkörper zu setzen. Gruß Ella_68 |
28.10.2023 16:26 | |
Beigetreten: 17.11.2019 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 40 Bewertung: (0) |
OK gibt es so etwas nicht in 400V |
28.10.2023 16:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33954 Bewertung: (4221)
|
Vielleicht so etwas? |
28.10.2023 16:42 | |
Beigetreten: 17.11.2019 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 40 Bewertung: (0) |
OK Danke |
Folgen Sie uns auf