09.07.2023 12:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 33755 Bewertung:
|
Meines Wissens nach nicht. Die Kompatibilitätslisten, die ich mal gesehen habe, beziehen sich immer auf digitale und analoge Erweiterungsmodule, aber nicht auf Kommunikationsmodule. Da das EIB/KNX-Modul aber im Handbuch der 0BA6 LOGO! (Stand 03/2009) bei den Bestellnummern aufgeführt ist, gehe ich davon aus, dass es mit der LOGO! 0BA6 kompatibel ist. DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA6 03_2009 Seite 279.pdf (91 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
09.07.2023 14:37 | |
Beigetreten: 13.08.2006 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 41 Bewertung:
|
Das ging ja Schnell Vielen Dank nochmal hat geholfen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
07.11.2023 15:39 | |
Beigetreten: 13.08.2006 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 41 Bewertung:
|
Dann gibt es für die neue Logo kein KNX Modul ? |
07.11.2023 15:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 33755 Bewertung:
|
Für die LOGO! 0BA8 gibt es ein CMK2000. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf