04.12.2009 14:18 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Wie viele ASI Slaves können an der LOGO! 0BA6 angeschlossen werden ? |
04.12.2009 14:46 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Keine. LOGO! ist selber nur Slave. Pro LOGO! ASi-CM -> 4 virtuelle E/A vom/zum ASi-Master. |
04.12.2009 14:55 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Sorry ich muss meine Frage präzisieren. Wie viele CM ASI Module (3RK1 400-0CE10-0AA2) können an einer LOGO angeschlossen werden ? |
04.12.2009 15:30 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Achso. Demnach denke ich max. 4 Module. Das wird so sein wie beim EIB-Modul, mit dem füllt man das Prozessabbild auf und kann dann max. 16E/12A virtuell auf dem Bus verarbeiten (+analoge E/A). Beim ASi-Modul denke ich, ist es genauso. Aber getestet habe ich das nicht, bin mir also nicht sicher. Übrigens hier ein FAQ dazu (allgemein zum Modul): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6932251 Da das erste Modul automatisch die Kennung 0 erhält, muss man bestimmt für das 2. und 3. Modul über den ASi-Master die Kennung 1 und 2 vergeben. Wenn das geht, sollte es klappen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf