28.11.2010 13:02 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Kontaktiere mal Superbrudi. Der hat den Logo-Logger entwickelt, da lassen sich wohl auch die Eingänge mit überwachen. |
29.11.2010 08:24 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hi, was ist den Logo2Modbus? |
29.11.2010 19:07 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Hier ein älterer Beitrag dadurch bin ich auf dieses Prog. gekommen. /tf/WW/de/Posts/15646 |
Folgen Sie uns auf