20.07.2007 15:33 | |
Beigetreten: 20.07.2007 Letzter Bes: 31.03.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ich habe ein ähnliches Verhalten in verschiedenen S7- 400 CPUs (414-3 V4.0.2 bis 416-2 V4.1.0) festgestellt. Und zwar ist hier immer nur ein einzelnes Byte auf 0 gekippt. Die klassischen Programmierfehler sind hier auszuschliessen, da sich die Anlage seit 1 Jahr im 24h- Produktivbetrieb befindet. Ein Kaltstart oder Spannungsausfall ist ebenfalls definitiv auszuschliessen, da hier alle Werte aus allen DBs betroffen wären. Kann hier nicht ein Chargenfehler bei den Arbeisspeichern oder wie im 1. Beitrag schon gefragt ein Fehler bei der Pointerbildung vorliegen? Hat jemand ähnliche Fälle beobachtet bzw. kann das verhalten auf eine bestimmte HW- Charge eingegrenzt werden. Danke |
22.07.2007 20:51 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 11.05.2025 Beiträge: 2705 Bewertung:
|
Hallo Kaspar, In eine Datenbaustein bestehen die Aktuelle und dieStart Daten, die Start Daten muessen beim die Enginierung nach die "Aktuele" ueberhohlt werden. Das wird gemacht ueber Edit in die Block Editor. Wenn da mit eine VAT-Tabelle die Werten ueberschrieben werden dann ist die Start Wert noch immer die Alte ! ![]() Wenn die CPU eine Neustart bekommt dan werden die Start Werten nach die Aktuele Werten ueberhohlt. Beim S7-300-er mit MMC hat mann dieses Verhalten nicht, da werden die Werten beim Ausschalten noch nach die MMC geschrieben und faengt die CPU mit dievorherige Werten an. So ist kein Defekt vorhanden aber Funktioniert die CPU wie gedacht,,, ![]() |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
30.07.2007 19:19 | |
Beigetreten: 20.07.2007 Letzter Bes: 31.03.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Also, |
Folgen Sie uns auf