30.01.2018 15:42 | |
Beigetreten: 18.10.2012 Letzter Bes: 15.12.2023 Beiträge: 225 Bewertung:
|
Hallo 1234maxi1234, fährt der Rechner gar nicht richtig hoch? Dann könnte eventuell das Netzteil defekt sein. Der IPC benötigt beim Booten evtl. kurzzeitig hohe Ströme. Diese kann das Netzteil nicht mehr liefern und die Spannung sackt ab. Ist der Abfall zu stark, dann wirkt das, als ob der IPC kurz ausgeschalten wird. Ich würde mal alle Festplatten, DVD-Laufwerke und Einsteckkarten ausbauen bzw. elektrisch trennen und den IPC einschalten. So sollte er zumindest irgendeine Boot-Fehlermeldung bringen. Ist aber alles nur Vermutung und "in.die.Glaskugel.schauen". Falls du so nicht weiterkommst, und den Reparaturservice brauchst, hier findest du den passenden Ansprechpartner: Viel Erfolg. Gruß, |
Folgen Sie uns auf