08.11.2019 12:52 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 09.10.2023 Beiträge: 394 Bewertung: (55)
|
Hallo, gibt es zu der Anordnung der Achse vielleicht eine Skizze oder ein Foto, dass man sich das Ganze etwas besser vorstellen kann? Das wäre sicher hilfreich, um die erste Frage zu beantworten... Und welche Firmware und welche TIA Portal Version wird eigentlich verwendet? Bei der Kurvenscheibenthematik habe ich die Vermutung, dass die Achse sich noch im gleichen Modulo-Bereich befindet und den Modulosprung noch nicht vollzogen hat, weshalb die Folgeachse innerhalb kürzester Zeit (per Sprung) versucht, wieder auf Position Null zu kommen... Vielleicht helfen ja bei der Analyse des Problems und bei der Optimierung des Programms folgende Anwendungsbeispiele weiter:
Ich würde mich mal mit dem "Anhängen der Kurvenscheibe" (ApplicationMode = 2) beschäftigen... |
08.11.2019 18:51 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 2197 Bewertung: (326)
|
Vielleicht hilft Dir auch diese Info weiter: SIMATIC S7-1500(T): Gegenüberstellung der Gleichlaufarten, in Kap. 7.8 geht es um das Ablösen eines Kurvenscheibengleichlaufs. |
|
|
Folgen Sie uns auf