02.06.2025 15:20 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 4111 Bewertung:
|
Hallo, das digitales Ein-/ Ausgabemodul ET 200SP DI 8x/DQ 8x24VDC/0,5A ST lässt sich erst ab STEP 7 V18 im TIA Portal per HSP integrieren. Alternativ ist es seit Februar 2024 in der GSDML enthalten. Viele Grüße |
05.06.2025 09:14 | |
Beigetreten: 10.02.2021 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Der Import über die GSDL-Datei funktioniert. Danke. |
Folgen Sie uns auf