11.02.2014 14:52 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo ich stehe vor einem wahrscheinlich eher kleinen Problem. Ich habe ein kleines SRECS im SET erstellt und steht jetzt auf dem Schlauch. Im Sensokreis (2 Kanäle) verwende ich SIRIUS Standard Positionsschalter (3SE5). Als Ergebnis für dieses Teilsystem erhalte ichSFF = 0.99, HFT = 1 und SIL CL 2 Nach diesen Daten müsste ich doch eigentlich ein SIL CL 3 erreichen können, oder? zumindest wenn ich nach der Tabelle gehe, welche in der Hilfe des SET dargestellt ist. Oder hat das verwendete Bauteil eine Einschränkung auf SIL CL 2? Dazu habe ich jedoch bis jetzt noch nichts gefunden. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen Dateianhanghelp.pdf (196 Downloads) |
13.02.2014 09:50 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Ok, dann war es ja nur eine Kleinigkeit. Vielen Dank für die Hilfe |
Folgen Sie uns auf