04.09.2018 12:04 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Wie bekomme ich die CPU1516TF-3 PN/DP (6ES7516-3UN00-0AB0) in einem VDMA Vormat? |
04.09.2018 12:53 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 22710 Bewertung:
|
Hallo, was genau meinst du mit VDMA Format?
Christoph |
04.09.2018 18:12 | |
Beigetreten: 11.06.2012 Letzter Bes: 29.05.2025 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Die VDMA Library wird von dem jeweiligen Hersteller bereitgestellt: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109750403 Sollte die oben genannte CPU dort noch nicht enhalten sein, wird diese wahrscheinlich bei der nächsten Aktualisierung der Daten mit aufgenommen werden. Bis dahin können die Daten aus den jeweiligen technischen Daten der CPU übernommen werden. |
Folgen Sie uns auf