14.04.2020 11:24 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo, im folgendem FAQ wird erklärt wie man ein Poti an die Widerstandsmessung der Eingangskarte anschließen kann: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/17071108 Im Datenblatt zur Karte wird ein Messstrom von 0,83 mA (gepulst) bzw. 0,25 mA (gepulst) für die beiden Messbereiche 600/6k angegeben. Nun meine Frage hierzu: Muss der max. zulässige Schleiferstrom des Potis diesem Strom entsprechen? Viele "Steuer-Potis" erlauben leider nur einen max. Schleiferdauerstrom von 0,01mA. Was bedeutet gepulst in diesem Zusammenhang? Vielen Dank |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/15/2020 08:33:12Link optimiert. |
|
21.04.2020 13:57 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo mopS04, danke für die Antwort. Dann geh ich mal davon aus, dass der Schleifer nicht überlastet wird |
Folgen Sie uns auf