13.01.2022 15:37 | |
Beigetreten: 07.02.2018 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 181 Bewertung: (30)
|
Hallo, die Störnummer als solches kann zyklisch nicht ausgelesen werden. Über das Telegramm kann mithilfe des Zustandswortes zyklisch ausgelesen werden, ob ein Fehler ansteht oder nicht. Siehe Telegrammaufbau unter folgendem Link: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109781874/133643582731 Das ist im Übrigen genauso wie beim Telegramm 111. Die Fehlernummer an sich kann nur azyklisch über den SINA_PARA oder SINA_PARA_S ausgelesen werden. Hier muss dann der Parameter r947 ausgelesen werden. Dazu folgender Link: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109475044 Dazu noch ein Hinweis: Hier steht "Bereitsstellung der DriveLib als archivierte Anwenderbiliothek für V16.", diese kann aber auch in der V17 verwendet werden. Freundliche Grüße TechSupport SINAMICS S210
|
Folgen Sie uns auf