02.06.2023 13:10 | |
Beigetreten: 27.09.2022 Letzter Bes: 22.06.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Guten tag, Ich habe ein Probleme mit Sinamics Starter Safety Acceptance Test. Wann öffne ich das Script, ich zwei Fehlers habe: 2. Script execution has been completed with an error. Ich habe Windows 10 mit Microsoft Edge und ich habe kein Internet Explorer. In Einstellungen von Microsoft Edge habe ich eine Option ("Neuladen von Websites im Internet Explorer-Modus (IE-Modus) zulassen") erlaubt, aber das hat nicht geholfen. Helfen Sie mir, bitte. Was man sonst noch machen kann? Vielleicht hat man eine andere Möglichkeit um der Test mit Microsoft Edge auszuführen. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/05/2023 07:40:19Neue Überschrift nach Splitten |
|
05.06.2023 15:20 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
Hallo, Siemens weiß aber schon dass der IE11 am 15.Juni 2022 eingestellt wurde? gruß rlw |
07.06.2023 12:44 | |
Beigetreten: 27.09.2022 Letzter Bes: 22.06.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, Danke schön! VG, Sergii |
Folgen Sie uns auf