27.11.2023 17:27 | |
Beigetreten: 18.10.2019 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo, ich weiß der ursprüngliche Post ist uralt... aber ich stehe vor dem gleichen Problem. So wie sage ich dann eben der 2. Logo das der Ausgang 1 sein soll und wie lese ich dann die Eingänge aus? Oder ist es hier so, dass eben jede Logo für sich einen einzelnen Programmteil bekommt? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/30/2023 05:11:50Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.11.2023 17:43 | |
Beigetreten: 18.10.2019 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Okay vielen Dank, ja dann werde ich das so machen :) |
27.11.2023 20:27 | |
Beigetreten: 18.10.2019 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Ich möchte ein Wohnhaus komplett über mehrere Logos steuern (Licht/Rollo). Hierzu hatte ich bisher jeder Etage eine Master Logo zugeordnet und 1/2 Slave Logos. Die Etagen Master Logos sollen jeweils die Slaves steuern. Das Problem ist hier jetzt im Erdgeschoss zu finden(1 Master / 2 Slave) mit jeweils Erweiterungen. Ich überschreite hier die max. Anzahl an gleichzeitigen Datenverbindungen von 32. Kann man bei der Programmierung einen anderen Weg wählen um bei den Slaves die Ausgänge anzusteuern bzw. die Eingänge zu lesen? Im Anhang das Projekt, Problem unter Logo "EG Master_230" Seite 15, ich habe mit grüner Schrift "Problem hier" kennzeichnet. Ich bräuchte hier noch die jeweiligen Eingänge / Ausgänge der Slave Logo. DateianhangH15_08 test.zip (43 Downloads) |
Folgen Sie uns auf