14.12.2023 20:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.10.2024 Beiträge: 34001 Bewertung: (4229)
|
Ja, aber für jedes Register. Und bist du sicher, dass es Input Register sind und keine Halteregister? |
15.12.2023 06:10 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 770 Bewertung: (31) |
Servus, wenn das CMI das hier ist, https://www.ta.co.at/download/datei/804 dann ist der Port für Modbus 502. Siehe Seite 20 Unten. DateianhangVersion_1.37.1_DE.pdf (61 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 12/15/2023 07:58:00Link optimized and PDF-File attached from Link |
|
15.12.2023 09:50 | |
Beigetreten: 01.04.2021 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Den Port kann man im CMI unter Ethernet einstellen. |
Folgen Sie uns auf