24.12.2023 16:42 | |
Beigetreten: 22.04.2023 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Ich bin auf der Suche nach der Modbusadresse der beiden Werte VM988 Stunde und VM989 Minute. Kann man auf diese auch per Modbus Zugreifen? Falls ja kennt jemand die Adresse(n)? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/25/2023 12:27:46Neue Überschrift nach Splitten |
|
25.12.2023 12:29 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Modbusadresse für die Werte VM988 Stunde und VM989 Minute. wurde in der Konferenz Logikmodul LOGO! - Kommunikation veröffentlicht. Gruß, |
Folgen Sie uns auf