03.04.2024 05:03 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hi, ich habe ungefähr das selbe vor, bzw. bereits realisiert. Logo, Webserver mit mehreren Endgeräten. PROBLEM die unwahrscheinlich langsame Anmeldung. Eine Lösung kann ich aus dem Thread nicht erkennen. MaMa21, konntest du das sinnvoll lösen? Ich möchte eine "schnelle" Anmeldung an der LOGO erreichen, am besten mit "Passwort merken". Habt ihr evtl. einen Erfahrungswert, z.B. einen QR-Code erstellen und diesen dann mit Handy scannen, damit die Anmeldung "automatisch" abläuft? Welche Möglichkeit gibt es, das schneller zu machen? Gibt es eine „funktionale“ App für IOS oder Android? Gibt es alternativen? LG ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/03/2024 11:46:13Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf