02.07.2024 15:08 | |
Beigetreten: 01.07.2024 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem. Um den Energieverbrauch meiner neuen WP zu dokumentieren habe ich den Energiezähler 7KT1666 verbaut. Zum Umwandeln des Modbus-Signals RTU zu TCP benutze ich einen USR-DR302. Verdrahtet sind die Schnittstellen über ein Twisted-Pair-Kabel A <--> A und B <--> B (s. beigefügtes Bild). Leider kommt beim DR302 kein TX- und RX-Signal an. Woran kann das liegen? Mit freundlichen Grüßen Dateianhang7KTtoDR302.zip (2 Downloads) |
Folgen Sie uns auf