23.06.2008 12:51 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hallo! Ein Überlastrelais 3UA5400-2B ist defekt. Gibt es einen Nachfolger dafür? MfG Ragi |
09.09.2008 16:14 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Hallo. Einen Vergleichstyp finden Sie unter folgendem Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20356133/133200 Dort gehen Sie dann bitte auf die "Ergebnis-Seite" 18! Wie mein Vorschreiber schon schrieb, breitet sich dort die ganze Welt der Überlastrelais aus. Der Tpy den Sie eingebaut hatten, hatte einen Auslösebereich von 12,5 - 20A Den gibt es so nicht mehr. Auf der Seite 18 unter dem oben genannten Link finden Sie entweder 11 - 16A oder 14 - 20A Überlastrelais. |
Folgen Sie uns auf