16.09.2006 18:47 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Ich suche ein modul um ph mit Logo zu steuern, ist dort ein complet modul oder baustein? |
18.09.2006 11:07 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo, ein PH-Modul als Erweiterungsmodul für LOGO gibt es nicht. Es gibt natürlich PH-Elektroden die evtl. mittels Messumformer ausgewertet werden können. Ich habe darüber mal was von der Fa. Jumo gelesen, aber keine Erfahrung darüber. Lies doch mal in diesem Beitrag nach, vielleicht hilft das. /tf/WW/en/Posts/4204 Gruß Fux |
18.09.2006 11:14 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Vielen dank, haben Sie eine Adresse von Firma Juno? |
18.09.2006 12:42 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
... www.jumo.net In dem Zusammenhang müssen Sie sich aber auch mit dem Thema "galvanische Trennung" auseinandersetzen, sonst klappt das evtl. nicht. Bitte dazu den bereits oben geposteten Beitrag lesen (Beitrag 4 von mir). Dort hängt auch ein PDF mit an das den Messumformer zeigt. Aber wie gesagt, außer dieser Angaben kann ich nichts anbieten.Ich habe damit leider noch keine Erfahrungen gemacht, vielleicht kannsonst dazu jemand was sagen ?! |
18.09.2006 15:03 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Würde es mit der FA. Geratherm versuchen (gut, kompetentund günstig) |
Folgen Sie uns auf