23.06.2011 14:12 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 10229 Bewertung: (1181) |
Update 2 for STEP 7 V11 and WinCC V11 (06/2011) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50085730 Let's make things better! |
23.06.2011 23:05 | |
Beigetreten: 09.04.2007 Letzter Bes: 13.08.2020 Beiträge: 42 Bewertung: (9) |
Hätten sie das mal lieber wie früher HOTFIX genannt. Ein Update mit drei kleinen Punkten - naja. Frank |
04.07.2011 23:14 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 4104 Bewertung: (195) |
Hallo Weis nicht, hallo zusammen, Zur Begrifflichkeit an der Stelle: Hotfixes werden doch eigentlich nur über den Technical Support verteilt. Was auf den Seiten hier downgeloaded werden kann, kann also kein Hotfix sein. Also passt Update doch ganz gut finde ich. Den Hinweis ... ... habe ich weitergegeben. Bei der Prüfung zukünftiger Beiträge sollte somit nochmal genauer in der Hinsicht hingesehen werden. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
05.07.2011 10:32 | |
Beiträge: 292 Bewertung: (22) |
Vielen Dank |
03.08.2011 07:32 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 10229 Bewertung: (1181) |
WinCC V11 SP1 link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/51706933 STEP7 V11 SP1 link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/51696778 Enjoy it. Gruss, Hristo MIhalev |
Folgen Sie uns auf