03.08.2011 09:22 | |
Beiträge: 154 Bewertung: (17) |
Hallo zusammen, hab gerade gesehen das nun auch das Service Pack 1 für Step7 V11 verfügbar ist. Ihr könnt es hier downloaden.Viel Spaß damit. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.08.2011 11:34 | |
Beiträge: 154 Bewertung: (17) |
Die neue Firmwaregibt esseit gestern zum Download. Hier findest du z.B. die für die 1214C. |
11.08.2011 07:23 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 10229 Bewertung: (1181) |
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/52258326 Gruss, Hristo Mihalev |
23.08.2011 15:49 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (1) |
Hallo, kann das sein, dass das SP1 über den SUS noch nicht ausgeliefert worden ist? Hab irgendwie noch keins bekommen |
Folgen Sie uns auf