19.01.2007 17:33 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hi bin absoluter Neuling bei der Logo bzw. habe von Elektrik nicht so viel Ahnung und hoffe das mir einer von euch weiterhelfen kann[;)]. Erste Frage: Ich habe diese Logo 6ED1 052-1MD00-0BA5 kann ich einfach an den Analog Eingängen Pt100 Fühler anschließen und benutzen oder brauch ich dafür das AM 2 PT100 Modul? Zweite Frage : Wie steuere ich im beigelegten Plan die Ausgänge Q7 / Q8 an, wenn die Luftfeuchte in dem einen zu niedrig ist soll Q6 = Ein, Q7 = Ein, Q8 = Aus sein, wenn das andere zu niedrig ist soll Q6=Ein, Q7 = Aus, Q8 = Ein, und wenn beide zu niedrig sind soll Q6 = Ein, Q7 = Ein, Q8 = Ein sein. Vielen Dank vorab Gruß MadTrinity DateianhangLuftfeuchte.zip (304 Downloads) |
22.01.2007 07:42 | |
Beigetreten: 30.06.2006 Letzter Bes: 08.11.2024 Beiträge: 110 Bewertung: (16) |
DateianhangLuftfeuchte.zip (304 Downloads) |
Folgen Sie uns auf