09.09.2011 12:10 | |
Beigetreten: 03.10.2008 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 961 Bewertung: (124) |
Hi, also laut Handbuch (Seite 59) muss da eine 0 drin stehen. Wüstenräuber |
23.11.2011 09:43 | |
Beigetreten: 30.09.2010 Letzter Bes: 01.12.2023 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Du musst den Wert 0 schreiben. Anbei die Konfiguration der Reset-Variabel im WinCC Modbus Channel. |
Folgen Sie uns auf