15.02.2012 09:43 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hi, Ich fang mal mit „SoftWare“ an. Die SW überwacht, über diverse Parameter (Strom/Spannung/Frequenz), sowohlden Umrichter als auchden Motor und spricht recht schnell an. Die HW-Abschaltung ist auch mit HW (aber nur auf dem Umrichter) realisiert und wenn die Anspricht ist meistens das IGBT, Zwischenkreis oder so was in die Richtung defekt (kann aber auch ein Erdschluss am Umrichterausgang sein). Mein Vorschlag einen Support Request eröffnen und das ganze mit den Kollegen vom tech. Support besprechen (sind nur sechs Schritte bis zum Ziel):https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=38718979&caller=view |
Folgen Sie uns auf