05.07.2012 20:30 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 6849 Bewertung: (1365) |
Hallo, In meinem Projekt wird ein Parameter in einem DB (DB2.DBX14.0) zu einer komplexen Struktur (FB20) gebildet. Der ausgang Struktur parameter ( ausgang von FB10) mit einem Element in einer DB (DB2.H) verbunden ist. sieht den Dateianhang fur complete projekt . Gruss Hamid Hosseini DateianhangHd47.zip (178 Downloads) |
05.07.2012 20:59 | |
Beiträge: 129 Bewertung: (0) |
Danke Dir! In CFC selbst gibt es also keinen Trick, sowas doch zu verschalten? Ich habe halt 2 fertige Bausteine, in denen kann ich nichts ändern. Pierre |
Folgen Sie uns auf