22.01.2013 10:28 | |
Beigetreten: 30.07.2008 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe eine Kommunikation zwischen einer S7-300 und einem SINAMICS G150. Wobei die Empfgangsdaten (PZD1/STW1 und PZD2/NSOLL) von der S7 im VECTOR nicht ankommen. Die Sendedaten zur S7 kommen an und auch die Kommunikation (Senden und Empfangen) der CU funktioniert. Ich kann den Antrieb über die Steuertafel auch laufen lassen. Kann mir jemand einen Tip geben? Gruß planet007 Dateianhang257m04_2.zip (108 Downloads) |
Folgen Sie uns auf