28.03.2014 09:23 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo! Momentan versuche ich eine Schrittkette zum "anlaufen" zu bringen. Diese(FB1) sollte automatisch nach Anlaufen der SPS im OB1 aufgerufen werden. Wenn ich das Programm beobachte sehe ich auch, dass der FB1 "an" ist. Die Schrittkette ist jedoch deaktiviert befindet sich in keinem Schritt. Erwähnen müsste ich noch, dass ich kein Signal beim Starten am INIT_SQ habe, erst später als Quittierung für einen eventuellen Notaus- oder Stopbefehl um in den Initialschritt zu kommen. Dies dürfte aber kein Problem sein soweit ich weiß ? Hoffentlich war das Problem genug beschrieben. Ich hänge das Programm mal als Datei an diesen Thread an. Für Kritik bin ich natürlich aufgeschlossen! Für Hilfe bin ich sehr sehr dankbar! Viele Grüße und einen schönen Freitag, Mark DateianhangMps2.zip (145 Downloads) |
28.03.2014 11:32 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Der Fehler ist behoben. Ich danke allen die sich mit dem Problem beschäftigt haben. |
Folgen Sie uns auf