28.03.2007 19:48 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hi! Im KOP/FUP/AWL-Editor mit den Netzwerkvorlagen ist ne feine Sache. Wie mache ich das in Graph? Schmidti |
30.03.2007 15:36 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Schmidti, ist mir nicht bekannt dass es das in Graph gibt. Ansonsten hätte ein Siemensmoderator schon was geschrieben ;-) Habe aber bei Recherchen zum SymCreator auch folgendes gefunden: www.sps-concept.de/tools/graphedit.htm Maddin |
Zuletzt bearbeitet von: MSchreib am: 30.03.2007 15:38 |
|
15.09.2007 16:56 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, GraphEdit is ein Programm mit dem man Schrittname, Schrittnummer, Schrittkommentar, Transitionsname und Transitionsnummer ausserhalb von Graph einfacher (auch über Export/Import mit Excel) bearbeiten kann. Als Zusatzfunktion kann man eine Art Schrittkettenvorlagen anlegen und beim Öffnen die Platzhalter ersetzen. MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf