13.10.2007 23:20 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo Reinih1, zunächst auch an dich malfolgendes: Vieles (vieleicht sogar sämtliche deiner zunächst anstehenden Fragen) hättest du durch ein wenig Stöbern und/oder Suchen oder auch nur durch Lesen der Themen auf der Startseite des (deutschen) LOGO-Forums durch Selbststudium beantworten können! Es macht ünnötigen Aufwand und ist auch nicht wirklich förderlich, einfach mal in die Runde zu fragen und zu hoffen einer/eine wird sich dem schon annehmen. Für viele und insberondere grundsätzliche Frage- und Problemstellungen sind hier im Forum Lösungsansätze und/oder ausgearbeitete Lösungsvorschläge diskutiert. .... So, nun zum hier leider ungeliebten Thema, denn genau über diese Steuercodes wird hier beharrlich geschwiegen - auch wenn dies (und entsprechende zugängliche Umsetzungen) für viele LOGO!-Fans von besonderem Interesse wäre. Dennoch findest du insbesondere 2 Diskussionen hier im deutschen Forum für die von dir formulierten Fragen, wobei die erste auch einen Link auf eine private Internetseite aufzeigt, wo der Quellcode eines kleinen Programms zugänglich ist, der deine Frage beantwortet: Logo Steuercodes PC-Logger-software MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf