30.09.2014 10:55 | |
Beigetreten: 07.03.2007 Letzter Bes: 25.08.2022 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen. Ich habe folgenden Aufbau: Sicherheitslichtschranke C4000 Basic von Sick an einem 3SK1121-2CB41 Auswertegerät von Siemens. Verdrahtung siehe PDF. Leider steigt das Siemensgerät völlig unmotiviert und nicht wiederholbar mit der Fehlermeldung, Gerätefehler, immer wieder aus.Genauer gesagt, der Fehler kann auch auftauchen wenn die Anlage einfach nur eingeschaltet und aktiviert ist, aber nicht produziert. Das Sicherheitsschaltgerät wurde auch schon ausgetauscht. Der Fehler ist geblieben. Habe ich bei der Verdrahtung etwas übersehen? Geht die Kombination der beiden Geräte nicht? Laut der Beschreibung soll das 3SK1121... OSSD - Ausgänge verarbeiten könnnen. Also, was ist hier falsch? Bin jetzt schon gespannt auf die Lösung. Gruß Lars DateianhangC4000AnSiemens.pdf (248 Downloads) |
Who finds spelling mistake, it may keep! |
|
Folgen Sie uns auf