15.08.2014 00:21 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich mittlerweile eine etwas komplexe Schaltung mit der LOGO! aufgestellt, die nach einem entsprechenden Temperaturwert am analogen Eingang festgelegte Pumpen ansteuert. Die wollte ich nutzerfreundlich gestalten und habe hierzu eine Vielzahl von Softwareschalter eingefügt. Diese habe ich dann in Meldungstexte eingefügt, sodass der Benutzer später noch entscheiden kann, welche Pumpen bei welchem Schaltzustand eingeschaltet werden oder nicht eingeschaltet werden. In der LOGO!Soft Comfort habe ich dementsprechend die Grundeinstellungen gemacht und an die LOGO! übertragen. Bei den ersten Tests habe ich dann festgestellt, dass die voreingestellten Zustände der Softwareschalter nicht an die LOGO! übertragen wurden. Da ich in Summe 72 Softwareschalter verwende, finde ich ein manuelles Einstellen der Grundeinstellungen für etwas mühsam. Ich habe auch schon in den Foren gesucht, in der Hilfe der Software und auch das durchsuchen der Einstellungen führte zu keinem Ergebnis. Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee, an was das liegen könnte? Oder habe ich vielleicht eine Einstellung übersehen? Habe mal einen Auszug meiner Schaltung angehängt. Ich verwende eine LOGO! 0BA7. Vielleicht kann mir jemand einen Tip oder vielleicht gar eine Lösung mitteilen. Vielen Dank für Eure Unterstützung Gruß Zaunkonig
DateianhangAuszug_Softwareschalter.zip (116 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Zaunkonig am: 15.08.2014 00:27 |
|
Folgen Sie uns auf