14.11.2017 05:59 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Guten Tag liebes Forum, ich habe mal wieder die Logo 0BA5 ohne Display aus meinem Keller gesucht um ein bisschen zu experimentieren. Doch leider bin ich nicht sehr weit gekommen. Hier mein Problem: Ich schaffe es nicht die Logo eigene Uhr einzustellen. Wenn ich unter Extras > Übertragen > Uhrzeit stellen… gehe kann ich mich ganz normal mit der Logo über das Logo Kabel verbinden und komme auch in den Modus zum Einstellen. Nun geh ich immer auf: „Vom PC lesen“ (dann wird die Uhrzeit und das Datum richtig übernommen). Anschließend geh ich auf: „Auf Logo anwenden“ und zum Schluss auf „ok“. Dann habe ich zwar die aktuelle Uhrzeit eingespeichert aber die Logo zählt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr weiter. Wenn ich den Vorgang wiederhole und die Uhrzeit von der Logo auslese kommt die alte Uhrzeit, die ich das Letze mal gestellt habe. Hat jemand vllt eine Idee woran es liegt. Ich habe auch schon versuch über Extras > Übertragen > Uhrzeit mit EM synchronisieren die Uhr zu synchronisieren jedoch kommen dann die Fehlermeldungen: Funktion ist in der angeschlossenen 0BA5. Standard nicht verfügbar. Und: Fehler beim Laden den Panels. Anschließend werde ich ins Menü: „Logo Einstellungen“ geführt unter „Uhrzeitsynchronisation“, aber da kann ich die Uhrzeit mit EM synchronisieren weder deaktivieren noch aktivieren. Die Fehlermeldung kommt bei mehreren Anwendungen. Kann es sein das diese Anwendungen gar nicht mit der Logo möglich sind? Und das die Logo keine intrigierte Uhr hat?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
LG Jürgen ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 14.11.2017 08:51:44Neue Überschrift nach Splitten |
|
14.11.2017 06:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 33445 Bewertung:
|
Ich habe gerade meine alte 0BA5 230 RC aktiviert und getestet. Das Stellen von Datum/Uhrzeit geht sowohl manuell (Display) als auch über die Software ohne Probleme. Software wahlweise LSC V6 oder V8. Ob deine LOGO! eine Uhr hat oder nicht, steht in der Typenbezeichnung. Bei meiner 230 RC bedeutet:
DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA5 Seiten 105-107.pdf (220 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 14.11.2017 06:21:08 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
14.11.2017 17:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 33445 Bewertung:
|
Nur die LOGO! 24 bzw. LOGO! 24o hat keine Uhr. Die anderen (auch ohne Display): - LOGO! 230 RC bzw. LOGO!230 RCo haben die Echtzeituhr. DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA5 Seite 321.pdf (212 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 14.11.2017 17:33:35Anhang hinzugefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf