19.09.2009 12:58 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 21.08.2024 Beiträge: 38 Bewertung: (18) |
Hallo mbusemann, sieht so aus als ob Deine Spannungsversorgung "unsauber" ist.Logo 12/24RC ist nur für Gleichspannung! Kritisch ist vor allem der Betrieb mit 12V DC. Die Logo! selbst (L+, M) macht keine Probleme. Aber die Eingänge der Logo haben keine Unterdrückung für 50 oder 100Hz. Sollte die Spannungsversorgung eine zu großer Restwelligkeit haben, wird der Taktgeber 100 mal pro Sekunde zurück gesetzt. Somit erscheint am Ausgang Dauer-EIN, da die Relaisausgänge zu Träge sind. Abhilfe: 1) Saubere Spannungsversorgung z.B Siemens Netzgerät (geglättete Gleichspannung) 2)Einbau eines Elektrolytkondensators ca. 4700uF parallel zu L+ und M 3)50-100Hz Unterdrückung der Eingänge (siehe Dateianhang) Dateianhangimpuls1-1_V1.0.1.zip (212 Downloads) |
19.09.2009 16:36 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Elabonetzteile können auch was. Also unseres habe ich mit einem Oszi aufgezeichnet und das funktioniert wunderbar. |
Folgen Sie uns auf