01.01.2024 17:03 | |
Beigetreten: 24.07.2008 Letzter Bes: 19.08.2024 Beiträge: 54 Bewertung:
|
Habe eine Zisterne mit max. 4400 Liter Wasser ! Der Drucksensor ist ein -1 - 1 bar 0-10 V Typ , dieser befindet sich am Boden in einer 70 HT Muffe mit Gewichten damit er knapp am Boden sich befindet. 4400 Liter dürfte ja > 0,4 bar entsprechend Würde der Anhang passen mit der Konfig ?? Er müsste sich einschalten bei 3800 Liter und ausschalten sagen wir 3200 Grüße an die Profis und ein Gesundes neue Jahr 2024. Jens Dateianhangtest.zip (86 Downloads) |
01.01.2024 17:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.09.2024 Beiträge: 33709 Bewertung:
|
Probiere es mal so ... |
01.01.2024 17:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.09.2024 Beiträge: 33709 Bewertung:
|
Lese mal hier nach: |
Folgen Sie uns auf