27.04.2020 06:38 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
@rlw Vielleicht solltest du in deinem Thema mal eine Freilaufdiode am 1,5A-Ventil ausprobieren, ob es dann immer noch die Brandflecken am Powermodul gibt ? @ernstho Danke für deinen Test, aber der wird wohl nur für den Einzelfall gelten und nicht pauschal übertragbar sein. Bei uns im Maschinenbau habe ich in über 30 Jahren noch keine kritische Ausschaltverzögerungszeit festgestellt. Die Folgen einer vergessenen Freilaufdiode habe ich allerdings mehrfach erleben dürfen. M.f.G. Scorp |
27.04.2020 20:16 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 17.08.2024 Beiträge: 1346 Bewertung: (42) |
Messung Logo Contact (4kW Schütz 24V / 170mA ca 4W) |
Folgen Sie uns auf