07.03.2024 13:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.11.2024 Beiträge: 34207 Bewertung: (4261)
|
In Anhang mal ein Vorschlag für den Vergleich. Das ganze muss ja differenzierter betrachtet werden. Es reicht ja nicht, nur beim Subtrahieren der Werte nur auf Positiv und Negativ auszuwerten. Beim Ändern der Fahrtrichtung wird nämlich aus Positiv dann Negativ und aus Negativ dann Positiv. Außerdem sollte meiner Meinung nach eine Hysterese für die Differenz verwendet werden, also nicht nur Differenz von 1, sondern z.B. von 10. Bei einer Differenz von nur 1 könnte es zu einem ständigen Stop und Go der schnelleren Spindel kommen. DateianhangAnzahl_Spindelumdrehungen_vergleichen_0BA8.Standard.zip (84 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.03.2024 15:51 | |
Beigetreten: 07.03.2024 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo Quirin Danke sehr Datei kann ich mit Logosoft 8.1 nicht öffnen .Kann das sein ?? Fehler beim laden . mfg |
Folgen Sie uns auf